This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:为 PCI 传递 PERST 信号

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402, SN65LVDS100, LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807525/ds80pci402-passing-a-perst-signal-for-pci

器件型号:DS80PCI402
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS100LMK00334

团队、

我有一位客户使用 DS80PCI402进行设计、他们正在设计一个 HBA 板、以便通过 OCulink 电缆重新驱动 PCIe 信号。 这里的主要问题是:它们是否应缓冲 PERST 信号、如果是、您能否建议一种好的方法来实现这一点? 是否建议通过402传递该信号?

此外、它们还使用 SN65LVDS100DGK 来缓冲100MHz REFCLK。 这是一个好的解决方案、还是可以推荐更好的解决方案?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    PERST 信号是3.3V 信号、速度极低。  您不需要对其进行缓冲。

    REFCLK 不是围绕 LVDS 电平设计的。  我不建议使用 SN65LVDS100来缓冲信号。

    LMK00334是一款出色的缓冲器、但具有4路输出。  我没有找到任何与 HCSL 信号电平兼容的1:1缓冲器。

    此致、

    Lee