This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDP142:如何调试没有显示器的显示器问题?

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807658/faq-tdp142-how-do-i-debug-the-issue-of-a-monitor-having-no-display

器件型号:TDP142

我有一个不显示的 DP 监视器、如何调试此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 DisplayPort、有三个主要组件:主链路、AUX 通道和热插拔检测或 HPD。 调试没有显示的显示器问题时、我们需要查看每个组件。

    1.请检查并确保 HPD 被驱动为高电平(3.3V)。 HPD 是灌电流向拉电流提供的3.3V 信号。 对于 DP、HPD 有两个用途:
    A. HPD 可用作接收器存在和不存在通知。 当 HPD 为高电平或3.3V 时、这表示存在接收器。 当 HPD 为低电平或0V 的时间超过2ms 时、这表示灌电流不存在或已移除。
    b. HPD 用作从接收器到源器的中断。 当 HPD 为低电平或0V 的时间在0.5至1ms 之间时,这表示发生中断事件,接收器请求源读取接收器的 DPCD 寄存器。

    2.主链路用于传输视频和音频。 应在主链路的所有通道上运行电气合规性测试、以验证每个通道是否通过电气合规性测试。 对于电源、这是通过 DisplayPort 发送器电气合规性测试来完成的。 对于接收器、这通过 DisplayPort 接收器抖动容差合规性测试来完成。 需要调整源摆幅/预加重电平和转接驱动器均衡器、以实现最佳系统性能。

    3.当插入接收端(HPD = 3.3V)时、AUX 通信开始。 源设备读取受支持视频模式下的接收设备 EDID,读取受支持数据速率和通道配置下的接收设备 DPCD。 读取 EDID 和 DPCD 后、源将启动链路训练。 链路训练包括两个阶段:时钟恢复阶段和通道均衡阶段。 在这两个阶段、接收器报告接收到的信号质量并请求所需的信号振幅和预加重电平。 源根据接收请求更新其 PHY 振幅和预加重电平。

    时钟恢复标志置1时、时钟恢复阶段完成、链路训练移至通道均衡阶段。 当通道均衡、符号锁定、通道间对齐标志全部置位时、通道均衡阶段完成。

    AUX 监视器可用于捕获 AUX 通信。 请注意数据速率和通道配置、并确保拉电流/灌电流正确地通信数据速率和通道配置。 正确设置数据速率和通道配置后、请查看时钟恢复和通道均衡训练阶段、了解问题所在。 如果时钟恢复和通道均衡训练阶段在更高的数据速率或四通道配置下失败、请尝试使用较低的数据速率或单/双通道配置。

    此致
    David