This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A-Q1:我的客户希望使用该器件将显示的 RGB 更改为 LVDS。

Guru**** 2655675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807364/sn65lvds93a-q1-my-customer-want-to-use-the-device-to-change-rgb-to-lvds-for-a-display

器件型号:SN65LVDS93A-Q1

大家好 、

我的客户希望使用 该器件 将 显示的 RGB 更改为 LVDS。 您是否对 它是否正常有一些建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    是的、此器件可用于将 RGB 转换为 LVDS 以用于显示。 请注意、频率范围为10至135MHz、因此您的客户应确保其时钟处于该范围内。

    此致、
    I.K.