This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11-HT:HKQ (R-CDFP-G8)陶瓷鸥翼型封装

Guru**** 2503215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807433/sn65hvd11-ht-footprint-for-hkq-r-cdfp-g8-ceramic-gull-wing

器件型号:SN65HVD11-HT

大家好、

我的客户询问 您是否具有 SN65HVD11SHQ 的封装/焊盘图案?

期待您的回应。

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Renan、
    这可以通过获取要在 Ultralibrarian 中使用的.bxl 文件来获得。
    这可以在产品文件夹的质量和封装选项卡中找到:
    www.ti.com/.../pinout-quality

    请注意、此封装是预制的、并将盖子安装在下方。 这为板级可靠性提供了更多合规性。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、

    感谢您的快速响应。

    除了使用.bxl 文件之外、我们还可以提供其他方式或文档吗?

    此致、

    -Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法访问任何其他格式的现有数据。 此外、使用 Ultra 库管理器可以导出到各种工具。
    有一个链接可在同一页上安装超级库管理程序。

    此致、
    涉水