This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756EVM:两侧 Bob Smith 端接

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807477/tps23756evm-two-sides-bob-smith-termination

主题中讨论的其他器件:TPS23756EVM

大家好、

我的客户对 TPS23756EVM 的 Bob Smith 终端很好奇。 问题如下:

1.您能否帮助解释为何在这里 需要两个 Bob Smith 端接?

2.如何确定右侧75欧姆电阻器的值(R23-R26)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaopeng、

    数据变压器的电源侧需要 Bob Smith。 对于数据端、以太网 PHY 通常会在其数据表中显示如何端接数据端的中心抽头。

    请参阅答案1。 phy 数据表通常具有推荐的电路。 有时、它会端接至电压轨。