This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C31MQML:推荐的去耦电容器

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26C31MQML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807097/ds26c31mqml-recommended-decoupling-capacitor

器件型号:DS26C31MQML

你(们)好

我是个大神

我将使用该器件的所有通道、并将在接收器输入端紧密放置一个120欧姆的终端电阻器。

因此、驱动器需要消耗大量电流(DS26C31MQML)。

您能告诉我我应用的建议去耦电容器值吗?

EX) 100nF、10nF、1nF (总共3eA)

如果没有建议、我将仅对 VCC 应用100nF 1ea。

你好

daejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的估计值很好。
    建议每个 VCC 100nF。
    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水

    噢、我终于找到了按钮。 我的邮件中有这个

    谢谢你  

    祝你度过美好的一天

    daejin