This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDJ:如何正确设置 BQ25703A 的输入电流?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807439/tps65987ddj-how-to-set-the-input-current-of-bq25703a-properly

器件型号:TPS65987DDJ
主题中讨论的其他器件:BQ25703ATPS65987D

能否将合约电流设置为 BQ25703A 的输入电流?

注意: 我们的产品必须与多个适配器兼容、因此应用配置数据表的触发事件无法满足我们的需求。

因此、我认为最简单的方法是直接将合同电流设置为 BQ25703A。   如何 完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhiyi、

    TPS65987D 不具有此功能。 我建议您使用外部控制器根据有效合同调整 BQ25703A 电流。 TPS65987D 上的 I2C 主设备功能没有这种灵活性。

    谢谢、
    Eric