Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159
您好!
我想问一个有关我的项目的问题。
我在 HDMI 输入接口上使用 SN65DP159RSBT。
加电后、我设置一些寄存器来操作器件。
然后、将4K60p 信号输入到该信号。 但 SN65DP159的输出时钟频率是错误的。
-输入时钟频率为148.5MHz。
- 输出时钟的频率约 为37MHz。
看到这个问题后、我更改了以下寄存器值。
之后、我测量 到输出时钟 频率与输入时钟频率相同、为148.5MHz。
-其他控制寄存器0x0A b[2]:b0 -> b1
(参考)
其他 控制寄存器的设置如下。
除了0x0A b[2]寄存 器、这些寄存器在初始化后没有改变。
0x09h :0x02
0x0Ah :0xB1
0x0Bh :0x1A
0x0Ch :0x00
0x0Dh :0x00
目前我不确定如何避免这一问题。
如果您能给我一些建议、我将不胜感激。