This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD224:当用于3.3V LVCMOS 引脚时,是否有任何副作用?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823496/esd224-is-there-any-side-effect-when-used-for-3-3v-lvcmos-pin

器件型号:ESD224

大家好、

我想确认 ESD224是否可用于3.3V LVCMOS 输入引脚。

关于方框图、我认为每个引脚都是独立的、因此只要器件输入电压不超过建议的3.6V 工作范围、就不会出现任何问题。

如果此用例有任何限制、请告知我们。

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此器件可用于保护3.3V LVCMOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron-San:

    感谢您的回答!!

    此致、

    Kawai