This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75HVD05:使用2线电缆时 RS485原理图示例

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, SN65HVD20, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820943/sn75hvd05-example-of-rs485-schematic-when-using-2-wire-cable

器件型号:SN75HVD05
主题中讨论的其他器件:ProfibusSN65HVD20THVD1450

您好!

我们的客户计划使用 RS485驱动器 SN75HVD05D。
他们对 SG (信号接地)有疑问。

在常见情况下、RS485使用差分信号(+/-)和为所有节点布线
以及 SG、总共三根导线。
但在终端客户的系统中 、它使用的电缆只有两根导线。
在这种情况下、需要停止 SG 与电缆和的显式连接
采取措施以匹配每个 RS485电路的 SG 电平作为替代方案。
(其电缆长度高达350米)

我们了解到、在 RS485中、两线连接不是常见的用例、
但我们需要使用两线电缆、因此、如果您有任何 RS485示例电路使用两线电缆、
请给我们建议。

作为参考、PROFIBUS 似乎有一个处理2条导线的示例。
在这种情况下、似乎每个 RS485电路的 SG 接地松散、具有兆欧姆的高电阻、以匹配每个485电路的 SG、同时抑制 GPD 的影响。
如果您还能为我们提供有关 TI 产品的双线体验、那将是一件很棒的事情。

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、例如、

    只要接地电位差不会导致每个收发器的电压(相对于其自身的本地接地)超过器件的共模工作电压范围、两线连接就可以工作。  对于'HVD05器件、该范围为-7V 至+12V、符合 RS-485标准的最低要求。  具有更宽共模范围的收发器可以支持更大的 GPD -例如 THVD1450或 SN65HVD20。

    请注意、每个 RS-485接收器在总线到其自身接地端之间具有较高(但不是无限)的电阻。  因此、如果系统之间的接地完全独立且彼此"浮动"、则通过 RS-485接收器产生的泄漏电流应有助于接地漂移向类似电压。  我认为这与您提到的在每个收发器上提供弱接地的问题类似。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的支持、很抱歉耽误您的时间。
    我明白了。

    此致、
    G.F.