This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:自动断电时的 ICC。

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171195/max3221-the-icc-when-auto-power-down

器件型号:MAX3221

大家好、

自动断电时、EN 为高电平或低电平时的 ICC 是多少?
我想知道当接收器 为启用或禁用时 ICC 是否发生变化。


此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    因此、只要没有负载、它通常应介于1uA (典型值)和10uA (最大值)之间。 如果/EN 对其引脚 w.r.t 接地(强0 ~ GND 和强1 ~ VCC)施加了强逻辑0或强逻辑1、则两种情况下的 ICC 电流都将类似地低-并将按照原始规格捕获。

    话虽如此-如果有来自"R"引脚的电流消耗-假设/EN 保持低电平、RIN 引脚处于无效电压电平- R 引脚输出将为高电平-因此任何输出电流都直接来自 ICC。  

    通常、虽然/EN 控制电路的电流在原始规格中被捕捉、这是因为只要它未加载、/EN = VCC 和/EN = GND 情况下的电流消耗就应该大致相等。 "R"引脚上的任何负载/电流消耗都将增加所请求的电源电流、因为这是输出电流的来源。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson