This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:千兆以太网合规性在峰值输出电压和传输失真测试上失败

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, DP83867ERGZ-R-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161251/dp83867e-gigabit-ethernet-compliance-failing-on-peak-output-voltage-and-transmitted-distortion-tests

器件型号:DP83867E

您好!

我们在电路板上使用多个 DP83867E PHY。 我目前正在对电路板的每个 PHY 进行千兆位以太网合规性测试。 到目前为止、我已经对4个 PHY 进行了测试。 我刚刚观察到、PHY 主要在 电压点 A 和峰值输出电压的电压点 B 上发生故障(峰值差分输出电压和电平精度测试) 对于某些差分对、某些差分对的 D 点与 A 点和 B 点之间的电压差以及 C 点与 A 点和 B 点之间的电压差以及其他测量值都将失败。 此外、  它无法在某些差分对的发送器失真限制范围内打开眼图的百分比。 所有其他千兆位以太网合规性测试均已通过。

我只想了解并明确电路板上的问题是什么、以及在我们计划重新设计电路板时如何改进或使其通过下一个修订版。 这是电路板问题还是我必须仔细检查和执行的以太网合规性测试设置上的问题? 我正在使用 R&S 测试套件进行此设置。

BTW。 我已经在 DP83867ERGZ-R-EVM 评估板上执行了千兆位以太网合规性测试、并且采用相同的设置、这些测试都通过了、除了在有和没有干扰信号的情况下进行的对 B 传输失真测试。

非常感谢您的意见和信息。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向我发送合规性报告以及您的电路板原理图。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我恐怕无法向您提供电路板原理图、因为它是一个机密电路。 我可以请求许可。  

    对于合规性报告、我可以直接将其发送给您吗? 请给我您的电子邮件或任何我可以私下发送给您的信息。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 E2E 上的此处向我发送一封私人邮件。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看您的收件箱。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 让我浏览一下该报告、然后返回给您。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不通过这些合规性测试、通常会导致原理图或布局问题。  如果您无法共享这些文档、我将无法提供大量支持。 但是、我可以向您指出一些有用的资源。 请查看以下内容:

    如何配置 DP838xx 进行以太网合规性测试

    以太网 PHY PCB 设计布局检查清单

    请仔细查看 数据表的第9.2.1.1节和第11节

    查看您的报告、似乎故障微不足道、可能不会影响吞吐量。 获得通过可能需要组件/布局/软件迭代。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我知道、有些对于输出峰值电压而言是微不足道的。 但是、对于发送器失真测试、它并不是微不足道的、它在该不良的限制范围内未达到眼图张开的百分比。 您能否检查这一点、以及这种故障测量如何影响电路板的性能?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不通过这些合规性测试、可能会影响数据的传输和接收、但我无法用多少来表示。 遗憾的是、如果没有原理图和布局文件、我不能提供太多帮助、但我建议您浏览上面列出的资源。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    但现在我们可能可以参考  DP83867ERGZ-R-EVM 评估板、因为它在有 干扰信号和没有干扰信号的情况下未通过配对 B 传输失真测试。 这是否是评估板的正常行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次测试了评估板  DP83867ERGZ-R-EVM 以检查测试的可重复性(每对测试运行5次)、结果如下:

    无干扰时的峰值输出电压
    配对 A -点 D 与点 A 和 B 之间的电压差上运行3边界故障
    配对 B -通过
    配对 C -通过
    配对 D -通过

    发送器失真而不干扰
    配对 A -已通过
    配对 B -  眼图张开百分比在限制范围内失败(所有照射行程)
    对 C -在限制范围内眼图张开度的边际通量百分比
    配对 D -通过

    干扰的峰值输出电压
    线对 A -(边界)在所有运行上、点 D 与点 A 和点 B 之间的电压差故障
    对 B -点 D 与点 A 和 B 之间的电压差上的运行3 (边界)失败
    对 C -点 D 与点 A 和点 B 之间的电压差上的运行1-4 (边界)失败
    配对 D -通过

    干扰信号的发送器失真
    A 对-在 限制范围内、眼图张开百分比略有传递
    配对 B - 眼图张开百分比在限制范围内失败(所有照射行程)
    对 C -在  限制范围内略微超过眼图张开的百分比
    D 对-在  限制范围内略微超过眼图张开百分比

    请检查您的消息以获取测试报告。 谢谢。 安装在 RTO 1044 Rohde & Schwarz 示波器上的 ScopeSuite 软件版本3.6.0以及固件版本3.70.1.0 (示波器和差分探头已校准)

    我也可以询问您对此评估板的结果吗? 如果需要、我愿意完成该流程或签署 NDA。 谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以在 NDA 下共享 EVM 的合规结果、是的。 我将有人与您联系以开始此过程。

    您之前分享了一份 EVM 通过了除对 B 上的 TX 失真之外的每项测试的报告。自那时以来是否发生了变化?

    我们的合规性报告是使用 Tektronix 设置完成的。 过去、我们看到示波器供应商之间的结果各不相同。 您是否可以访问您可以在上尝试的 Tektronix 设置?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前一个测试和当前测试的结果很可能相同、但我运行电流5次、在某些测试中产生不一致(通过状态不可重复)。 一致的部分是对 B 发送器失真的测试失败。

    您能给我提供您正在使用的 Tektronix 模型吗? 或者、您稍后可以将其与结果一起包含、以便我们尝试在此处复制您的设置。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我能否请求可能也为 EVM 运行5次故障测试(对于峰值输出电压和发送器失真测试、对于所有对、仅在有干扰和没有干扰的情况下进行)。 我只想知道结果。

    此外、是否有办法至少稍微提升输出电压、就像写入某些寄存器一样? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将要分享的合规性报告将包括示波器模型。 有人应尽快与您联系。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我要等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向我发送一封包含您的电子邮件地址的私人邮件。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为便于未来读者了解该主题、我们遇到的问题是因为我们使用了 R&S 的旧软件和示波器 我们目前拥有新的软件和示波器、到目前为止、我们正在获得良好的测量结果。 我们已经可以关闭此主题、但我仍将等待 TI 的测试报告。 谢谢。