This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848M:PFB 引脚连接

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170408/dp83848m-pfb-pin-connection

器件型号:DP83848M

大家好、  

在 DP83848M 的数据表中、建议连接到引脚19 (PFBOUT)、PIN16 (PFBIN1)和 PIN30 (PFBIN2)。 另一方面、在 EN55011的图19中、这些引脚未短接。

哪一个是正确的?

此致、
山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke、

    您能否分享您所提及的文档?   EN55011

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro-San、

    感谢您的回复。 我从 TI.com 下载了该文件。

    此致、

    山本顺锡

    e2e.ti.com/.../EN55011.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke、

    如有疑问、请始终遵循数据表。

    您提供的文档的图37显示它们已短路。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro-San、

    感谢您的回复。

    我错过了 PFBOUT 短路。

    此致、

    山本顺锡