This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:在低温条件下、Rx 上的数据包丢失

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170734/ds125df410-packet-lost-at-rx-in-low-temperature

器件型号:DS125DF410

您好专家、

客户使用 了 DS125DF410 x2、但 U13 Rx 侧有问题、即眼图无法在低温-20 ~-30°C 下正确打开。 请告诉我们客户可以调整和改进哪些寄存器吗? 或者、我们还可以从硬件的角度检查哪些内容来澄清问题?  

状态:

u11:完全没有问题。  

2. U13:高温和室温下没有问题。 室温下为0.51 UI。

30°C 时为0.37UI。  

寄存器配置:  

注:

retimer0 为 u11

retimer1 为 U13

e2e.ti.com/.../retimer-new-code.txt

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    u11和 U13之间的插入损耗是否存在差异?  我很好奇、插入损耗随温度的变化是否会影响这一点。  此外、重定时器是否在低温时锁定并适应信号、或者是否在另一温度时锁定、然后斜降至较低的温度?

    在可采取哪些措施来调整这一点方面、通常情况下、CTLE 和 DFE 是我们必须使用的最佳工具、用于改进信号的均衡方式。  如果我们能够更好地了解导致眼图退化的机制、这将有助于我们了解如何解决问题。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重定时器 在另一个温度(50℃)时锁定、然后斜降至较低的温度(-40℃)。

    我们正在关注"前端口进入(模块到主机)" ,使用调整模式0 (即 CTLE 固定,DFE 关闭);我们是否应该使用“DFE 加电 ”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    前端口进入配置建议调整模式0 (手动调整)、因为许多前端口应用在前端口和重定时器之间的插入损耗很小。  我们还观察到、在插入损耗极低的情况下、自动 CTLE 调整有时会通过均衡信号来继续将 CTLE 指数提高到0以上。  话虽如此、您是否可以估算应用中的前端口和重定时器之间的插入损耗。  此外、您是否尝试过任何调整模式?  检查调整模式1或2是否有更好的眼图张开度将很有价值。  如果它们可以、则可能值得实施它们适应的一些设置。

    如果您在温度下降时观察眼图闭合情况、则值得尝试启用 DFE 并查看其如何影响这一点。  您可以使用通道寄存器0x24[2]在低温下重新调整 DFE。

    谢谢、

    Drew