This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826x 有关自举电阻器配置的问题

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171026/dp83826e-dp83826x-question-on-strap-resistor-configuration

器件型号:DP83826E

大家好、

我的客户对 DP83826x 有疑问。

"

下表显示了在基本模式下确定器件地址的自举电阻器-

进一步回到数据表中、它指示所有3个引脚都具有内部下拉电阻器。  我感到困惑的是,如果引脚13上有一个内部下拉电阻器,则引脚13的默认状态为‘1’而不是‘0’。  我计划使用外部上拉电阻器来设置电路中4个器件的地址、以克服本节建议的10K 下拉电阻器-

 

您能否解释为什么引脚13默认为‘1’,以及模式列代表什么?  它是指基本模式还是增强模式、还是指具有或不具有外部电阻器的引脚的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是数据表中的一个拼写错误、我们希望在下一个修订版本中更正。 引脚13在基本模式下的状态是 PU、它将与自举相匹配。

    MODE 列是指 您希望按照自举引脚将器件设置为哪种模式。 这是两种模式的相同机制。 如果您有 PD 引脚、则默认模式为0。 如果您希望保持这种方式、则无需外部连接。 如果您想更改模式、请在 VDDIO 上连接一个2.49k 欧姆的 PU 电阻器。

    请注意、作为下一个数据表修订版的一部分、PU 模式0 Rlo 将从2.49k Ω 更改为1.5k Ω。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,杰罗姆。 您是否知道数据表何时会修订?

    此外、他还将把他的外部下拉电阻器更改为1.5k。 假设外部上拉电阻可以保持2.49K 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    是的、对于任何内部下拉自举引脚、外部上拉电阻可保持在2.49k。

    此致、
    Gerome