This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:图形发生器| 0x65 PGCFG 寄存器

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170649/ds90ub948-q1-pattern-generator-0x65-pgcfg-register

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP

你(们)好

我对  DS90UB948-Q1图形发生器设置感到困惑:应用手册中的"将0x03写入地址0x65 PGCFG"以启用内部时钟。 但如何理解 0x65[2]位? 该位与视频时序有关、 "将 0x03写入 地址0x65 PGCFG"意味着视频时序仍来自外部。  

此外、您能否为我提供有关如何通过 APL 生成图形配置代码的指导?

我在 APL 的"图形发生器"选项卡上找不到用于生成配置代码的按钮、"时间源"也只修复为"内部"、不能更改为其他选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的提问。

    查看0x65寄存器、您不必将0x65设置为0x03来设置内部时钟。 内部时序/外部时序实际上是在 0x65[3]位中控制的。 0x65[3] 默认为0、这已经是内部时序。

    我很确定您无法将948设置为外部时序、因为它处于演示模式、无法更改寄存器设置。 无法在 ALP 中为948生成配置脚本。 对于948 patgen 配置、只需启用0x64[1]即可启用 patgen。

    此致、

    William Y.