This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334:TCAN334

Guru**** 2930260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170420/tcan334-tcan334

器件型号:TCAN334

你(们)好

是否需要在布局中对 CAN 总线进行阻抗控制? 在以下放置方式中、不能进行差分信号路由。 有什么建议吗?

目前 、在我的布局中、D1到 J1的距离为1英寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不必以差分方式路由信号、这是路由 CAN 总线的最理想方式。 我唯一真正的建议是终端电阻器尽可能靠近收发器。 二极管距离并不重要、只需确保它靠近信号路径即可。 到连接器的距离并不重要。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    这是否意味着 CAN 总线布线不需要阻抗控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阻抗控制是什么意思?

    在 CAN 总线上、每个器件只驱动60欧姆负载非常重要。 这就是 CAN 器件的设计方式。 这就是我们建议在总线上并联两个120欧姆终端电阻器的原因。 CAN 总线上的两个终端节点各有一个120欧姆电阻:

    这是您必须执行的唯一阻抗匹配。 端接电阻对于 CAN 通信至关重要、必须包含在总线上。

    最棒的

    Chris