This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:ALP 的 EULA 在哪里?

Guru**** 2853310 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170382/ds90ub960-q1-where-is-the-eula-of-alp

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP
无法找到 ALP 软件的 EULA。
如何获取 EULA? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masakazu、

    请告诉我、EULA 是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    EULA 是指最终用户许可协议。

    我需要 ALP 的 EULA、因为当我在公司的 PC 上安装软件时、 
    我需要获取该软件的 EULA 并附加该软件以获得安装许可。
    如果其他文档中描述了 EULA 中通常描述的内容、请告知我。
    为了请求安装许可、可以将 EULA 替换为其他文档。
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masakazu、

    请查看 ALP 安装文件夹中的此文件"TI_AnalogLaunchPad_Profile_Update_v01_manifest.html"

     C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010