This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS2:PCB 温度对器件寿命的影响?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823153/sn65lvds2-impact-of-pcb-temperature-on-the-lifetime-of-the-device

器件型号:SN65LVDS2

团队、

是否可以估算、在85°C 或90°C 的 PCB 温度下运行 SN65LVDS2 (SOT-23-5封装)时、器件的寿命是否会受到影响(缩短)?

我们的 PCB 完全嵌入在塑料保护质量中;我们现在具有 PCB 温度。 温度限值设置为 80°C、但我们希望增大它。 我们观察 到、SN65LVDS2 (工作)产生的热量会使温度升高约2°C

我们可以离线提供部分布局和原理图、以便更好地了解热设计。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bartosz

    该器 件的表征基于85°C 的最高环境温度、请注意、该最大值是"绝对最大值"、即与器件的寿命可靠性有关。

    您可以提高环境温度、但我不建议将温度升高到85C 以上、否则器件的寿命可靠性将受到影响。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、谢谢。我离线回复了大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bartosz

    请参阅我的离线响应。

    谢谢

    David