This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS387EVM:16通道 LVDS 驱动器

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS387EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821523/sn65lvds387evm-16-channel-lvds-driver

器件型号:SN65LVDS387EVM

您好!

我想测试16通道 LVDS 驱动器、并决定使用16通道 LVDS 接收器进行测试。 主要目的是查看驱动器是否正在从 LVTTL 转换为 LVDS、以及查看接收器是否正在从 LVDS 转换回 LVTTL。 现在、信号甚至没有通过。 我测量了驱动器的输出引脚、但没有获得信号、因此从根本上来说、驱动器的测试失败。 首先、我认为使能引脚 P2-1处于低电平状态、但实际上是在3.3V 电压下测量的、因此处于高电平状态、这意味着理论上芯片应该可以正常工作。 我查看了引脚配置 、因此 我确定要在正确的引脚 P2-4中连接 LVTTL 信号。

此时、我们得出的结论是、芯片似乎已损坏。 如果有任何建议或您认为 我做了一些错误、请告诉我。

--洛伦佐  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lorenzo

    在 EVM 上、请确保 JMP3上的跳线已安装到 VCC、以便启用 C 部分。 P2-1不是使能引脚、但 P2-9是 C 节的使能引脚

    在输入侧、请确保提供给 EVM 的 LVTTL 信号电平的 VIH 最小值为2Vdc。

    在输出端、可将100 Ω 端接电阻器添加到示波器探针、或者可在 R1至 R16的电路板(SN65LVDS387EVM 的背面)上安装单独的100 Ω 端接电阻器。 建议对高信号传输速率使用示波器端接、以消除由运行到 P3连接器的 PWB 布线引起的残桩效应。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    所有短跳线 JMP1-JMP4都连接在接收器和驱动器上、否则使能引脚将测量0V。 我使用 的是 A 部分、根据数据表、A 部分的使能引脚为 P2-1。 我在示波器探针上连接了一个100Ω Ω 终端电阻器、但仍然没有结果。

    此外、LVTTL 信号电平为3.3V。

    --洛伦佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lorenzo

    随附的.pdf 不起作用、您是否会再次附加该文件。

    以下是 EVM 用户手册的链接、您现在使用的是哪种输入?

    http://www.mouser.com/ds/2/405/sllu013-124828.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lorenzo

    您是否已在 EVM 上解决该问题?

    谢谢

    David