This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C032QML:5962-9583401Q2A

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C032QML, DS90C032QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821452/ds90c032qml-5962-9583401q2a

器件型号:DS90C032QML

您好!

差分输入阈值的典型值是多少? 大概是-30mV?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看到美国国家半导体版本的典型发布值为-30mV。

    这些数据是根据最初的特征确定的。  电流材料可能表现出不同的典型值。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    感谢您的反馈、但通用值还是特定值是5962-9583401Q2A? 我们从 TI 应用手册中得知、这是一个典型值、只需检查 5962-9583401Q2A 是否类似。

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应代表该器件。  但是、我无法访问能够证实这一点的最近特征评定数据。

    我知道您参考的应用手册。  根据典型值设计失效防护是不好的。  它必须被设计成确保它在最小/最大范围内正常运行。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    为确认这一点,申请说明为 AN-1194,2004年起。

    它建议将差分噪声裕度计算为偏置点(我们将达到50mV),而“开关点”应该大约为-25mV。

    这里的问题是什么? 特定装置上的开关点是否随时间或特定条件的变化而变化?

    如果问题是芯片间差异、没关系、因为我们不是大规模生产、会测试每个器件。  

    我们知道内部失效防护取决于该值为负、因此它不能有太大的变化。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikon、

    Wade 外出一周。

    VID 测试是一种 GO / NO-GO 测试。   我们将 VID 设置为数据表限制(使用一点保护带)、并检查输出是否处于正确状态。   这是在-55C、+25C 和+125C 条件下完成的、在每个批次上执行1000小时寿命测试并通过辐射测试。   但是、我们没有 VID 分布或温度、 寿命或辐射变化的数据。   只要保持在数据表限制范围内、就不会将其视为关键参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、Kriby、

    与 DS90C032QML-SP 共享相同数据表的 DS90C032QML。 数据表中规定、该器件的 SEL 抗扰度可达120MeVcm2/mg 这是否意味着无论不同的订购器件型号如何、此规格都适用于这两个器件?

    如果是、 两个器件之间的筛选是否不同?  

    如果是、请告诉我们哪些筛选选项不同? 或者是否有相关文档?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikon、

    辐射规范仅适用于 RHA 航天级器件、不适用于军用级产品。  裸片可能不同。

    基尔比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    当您提到 RHA 航空级器件时、您指的是哪些器件型号?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    航天级产品以字母 V 结尾。  DS90C032W-QMLV 是一种航天级产品、但不保证辐射硬度(RHA)。

    DS90C032WLQMLV 和 DS90C032WGLQMLV 是航空级 RHA 器件。

    如果使用 SMD 编号(5962编号)、可通过 SMD 编号中的 V 识别航天产品。  5962之后的字母表示 TID 辐射水平。  如果有破折号、则没有 RHA 等级。  在这种情况下、5962L 表示器件为 RHA、符合50krad 的要求。