This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86EVM:SN65DSI85EVM

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821379/sn65dsi86evm-sn65dsi85evm

器件型号:SN65DSI86EVM
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

您好、先生、

我们的客户使用 SN65DSI86EVM 验证 性能、但 屏幕上没有图片。

我们已经通过 DSI 调谐器提供了注册、 但屏幕上也没有图片。

以下是 面板规格、您能否 支持 为我生成寄存器?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo

    请使用我在私人消息中发送给您的 DSI86电子表格来生成 DSI86寄存器的值。

    我还建议将色条作为调试的一部分首先工作。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您对本案例的支持。

    客户告诉我、EVM 无法运行色条。

    他们将首先检查硬件。

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo

    面板可能不支持 ASSR。  

    在这种情况下、请将 TEST2引脚拉至高电平、然后运行禁用 ASSR 的脚本。  

    ==== ASSR RW 控制====
    FF 7. />
    16 1. />
    FF 0 />

    当没有色条时、还请转储寄存器0xF0-0xf8。

    谢谢

    David