This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617A 端口 A 和端口 B 均为5V

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823457/tca9617a-tca9617a-port-a-and-port-b-both-are-5v

器件型号:TCA9617A

您好~

我们有 HDMI RX 合规性测试问题(8-9规范:DDC 电容<=50pF),希望通过 TCA9617A 解决问题

由于子板 只有 5V 电源来自 HDMI 连接器引脚18 (网络名称:P4_5V)

如果我们 同时使用端口 A 和端口 B 的5V 电平,是否有潜在的风险??

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    TCA9617A 可在 VccA=VccB=5V 时使用。 请注意、对于 DDC 测试、TCA9617A 可能无法在器件的"B"侧通过、因为它具有内部逻辑、当您尝试测量电容时向器件的 B 侧发送正弦波时、该逻辑可能会开启。 该逻辑可将 B 侧锁存到低电压、从而得出毫微法拉的假电容值。 (所有具有静态偏移的 I2C 缓冲器都可能是如此。) 我认为、为了使该器件通过 DDC 测试、需要在器件的一侧执行该测试。

    -Bobby