This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:交换 TX/RX 线

Guru**** 2539040 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823326/hd3ss3220-swapping-tx-rx-lines

器件型号:HD3SS3220

大家好、

我根据数据表原理图布线 HD3SS3220。 SS_TX 线从主机连接到连接器。 交流电容器是连接的 TX 线。

图22上的布局示例显示了连接到 RX 线而不是 TX 线的交流电容器。

HD3SS3220软件狗原理图(www.ti.com/.../sllu237a.pdf) 在 USB 连接器的 RX 线路之间使用 HD3SS3220的 TX 线路。

我注意到注释"无关差分对极性"。 我希望它对正负线有效。 这还意味着我可以交换 RX 和 TX 内部线路吗? 它会对此进行解释。 或者还有什么其他我缺失的地方吗?

在哪里可以申请软件狗的 PCB 设计文件?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas

    HD3SS3220是无源开关、因此可以交换其 TX 和 RX 引脚、您只需关心主机和连接器之间的适当布线方向。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的、感谢您的快速回答。

    另一个问题如何? 在哪里可以申请软件狗的 PCB 设计文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas

    设计文件应该已经位于 TI.com: http://www.ti.com/product/HD3SS3220/toolssoftware 上

    谢谢

    David