This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD62:同轴电缆接收器的 SN65HVD62输入阈值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823455/sn65hvd62-sn65hvd62-input-threshold-of-coax-receiver

器件型号:SN65HVD62

大家好、

我的客户有关于 SN65HVD62的一些问题。 我打开此案例、请他向您寻求一些帮助。 非常感谢。

在数据表第6页中、V_IT 为-15dBm、是否符合 AISG 3.0标准?  

2. 在数据表第6页中、如何在没有阻抗信息的情况下将 Vpp 转换为 dBm? 我使用方程:dBm = 10*LG (VPP^2/(8*X_IMPEDANCE)* 1000)

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    是的、根据 AISG 3.0要求指定解调器输入灵敏度。  (也就是说、在 OOK 信号电平<-18dBm 时不应检测到导通状态、在 OOK 信号电平>-12dBm 时不应检测到关断状态。)

    您可以在数据表的第10.1.4节中查看此器件在 dBm 和 V 之间进行转换的详细信息。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大