This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:可针对 EMI 性能进行优化

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823673/tcan1042h-can-optimized-for-emi-performance

器件型号:TCAN1042H

大家好、

我们是否有任何针对 EMI 性能进行了优化的 CAN 产品?

谢谢。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    您提到的器件系列(TCAN1042)针对 EMI 性能进行了优化、已获得大多数主要汽车 OEM 的认证。  您对此器件有任何疑问吗?  如果您想查看特定标准(如 IEC 62228或 SAE J2962)的任何 EMC 测试报告、可以向我发送电子邮件。

    此致、
    最大