This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:查找详细的应用报告

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823696/tca9617a-looking-for-detailed-application-report

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件: TCA9617B

您好、专业人士、

我的客户像 本文档一样查找 TCA9617A 的详细应用报告(SCEA043)。

我们的客户希望了解详细的内部结构。

我很期待收到您的回复。

最好的 Regads

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    我们编写本应用报告的目的是帮助客户更好地了解 TCA9617A 等 I2C 缓冲器/中继器器件的使用:

    http://www.ti.com/lit/an/scpa054/scpa054.pdf

    我希望这对您有所帮助。  如果您有任何具体问题或疑虑、请告知我们、我们很乐意提供帮助。

    另请注意、TCA9617B 器件可与 TCA9617A 引脚相同、但可解决未上电状态下的泄漏问题。

    此致、
    Max Robertson