This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:关于汽车级

Guru**** 2522090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPS25831-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820803/tpd6s300a-about-automotive-grade

器件型号:TPD6S300A
主题中讨论的其他器件: TPS25831-Q1

大家好、Michael San、

 

我找到了用于 CC 引脚的 TPD6S300A。

您是否有汽车级发布计划?

如果是、您能告诉我们发布时间吗?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideto、您好!

    让我联系我们的营销团队、然后我会向您回复一个答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    感谢 您的支持。

    我期待您的回复。

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaro-San、

    对延迟回复表示歉意。 遗憾的是,我们没有用于汽车 C 类的纯保护器件 但我们在下面的链接中确实有集成了此功能的 TPS25831-Q1。

     

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25831-q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    感谢您的答复和信息。

    我知道。 非常感谢。

     

    此致、

    Kanemaru