This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:SN75LVCP601布线长度

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823466/sn75lvcp601-sn75lvcp601-trace-length

器件型号:SN75LVCP601

你(们)好

您能在数据表中帮助解释这是什么意思吗?

 1、这是否意味着输入 LVCP601之前布线长度至少需要3英寸?

2.电容器应靠近 LVCP601或 SATA 连接器或位于中间?

卢家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    极短的输入走线即使在较低的增益电平下也会影响均衡器输出。  建议 Rx 输入至少有3英寸的迹线。

    2.电容器的放置并不重要,但我建议将其保持在中间或连接器上,以避免电容器和 LVCP601之间可能产生的反射影响信号质量。  在电容器封装的正下方添加一个 GND 释放槽(参考平面中的孔)有助于最大限度地减少阻抗变化并改善整体眼图张开度。

    此致、

    Lee