主题中讨论的其他器件: TUSB212
您好!
我设计了一个 PCB、其用途是重新驱动 USB2 HS 信号。 它位于器件的正面。
原理图和布线的相关部分附在此帖子中。 USB 布线在理论上匹配90欧姆阻抗。
问题是:
首先、我尝试测试一个非常简单的设置:具有 TUSB211的 PCB 直接连接到 USB2 HS 闪存驱动器。 主机和 PCB 之间的电缆约为1.5m。
如果我从 TUSB211上拔下电源、USB 闪存驱动器工作正常。
如果我打开 PSU、无论我选择什么 EQ 等级(是的、每次我更改此设置时都会正确复位芯片)、USB 闪存驱动器都不会枚举。
我曾尝试过其他器件、其他电缆、但打开 TUSB211时情况总是最糟糕的。
我们没有超高速示波器和合适的 USB 测试装置、因此我无法测量眼图。
是否明显缺失?
提前感谢、
维克多