This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4211LD:激光/光电二极管连接更改需要解决方案

Guru**** 2901760 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET4211LD, ONET4201LD, ONET1130EC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821248/onet4211ld-laser-photo-diodes-connection-change-needs-a-solution

器件型号:ONET4211LD
Thread 中讨论的其他器件: ONET1130EC

大家好、

已附加我的请求。

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../Laser30mW_5F00_in_5F00_schematics.pdf

e2e.ti.com/.../ONET42xxLD.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我认为 N 型应该可以。

    我还随附了一份说明 ONET4211LD 输出驱动器配置的注释。

    此致、Nassere2e.ti.com/.../1411.ONET4201LD_2D00_4211LD-Output-Drive.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    为了澄清问题、我目前有一个 N 型连接、主要是由于散热原因、我需要将其替换为 P 型(或 M 型)连接(再看一下前面的图片);我还得到了 Maxim 关于 MAX3740的建议。

    我需要一个用于 P 型(或 M 型)连接的驱动器、其中激光器必须是 CW

    谢谢、

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我检查了、很遗憾我们主要验证了 N 型激光器。

    还有另一个器件- ONET1130EC -可以 P 型运行。 请注意以下数据表的链接(注意图70)。 但是、这是一个10G 部件。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/onet1130ec.pdf

    此致、Nasser