This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH927QEVM:DS90UB928Q 板中无 LVDS 信号输出

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820442/ds90uh927qevm-no-lvds-signals-output-in-ds90ub928q-board

器件型号:DS90UH927QEVM

尊敬的 TI 团队:

我遇到了一个问题、即解串器928板中没有任何 LVDS 信号输出。

以下是我的平台设置。

1.串行器927与具有 FPD-Link III 电缆的解串器928配对。

2.我可以通过串行器927来谈谈解串器928寄存器。

3.我可以设置927以启用图形发生器模式、而解串器928通常可以将 LVDS 输出到驱动器显示屏、这不是问题。

当我禁用串行器927图形发生器模式并且信号源形成外部 LVDS 通道时。 但解串器928没有来自927个 LVDS 信号的任何响应。

我有一些问题需要 TI 支持我进行澄清。

答:成功配对927和928后。 我遵循了 TI 正常寄存器设置。 如果 LVDS 输入到927、解串器928是否应该具有927的 LVDS 输出?

B.如果答案是肯定的,我是否错过了什么? 或者必须设置一些寄存器才能启用某项功能?

期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查输入视频格式并 使用 UB9827/ub928检查 LVDS 格式映射。 由于 ub927的模式测试是正确的、因此听起来链接应该是正常的。 此外、如果 UB928没有 LVDS 输出、则 UB928是否已锁定?

    答:成功配对927和928后。 我遵循了 TI 正常寄存器设置。 如果 LVDS 输入到927、解串器928是否应该具有927的 LVDS 输出?

    ->是的、这是在您执行模式测试时的功能设计。

    B.如果答案是肯定的,我是否错过了什么? 或者必须设置一些寄存器才能启用某项功能?

    ->请参阅上述注释。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    非常感谢您的反馈。

    在进行 LVDS 格式检查之前、如何知道 UB928是否已锁定? 我应该检查寄存器内容吗?

    顺便说一下、如果 LVDS 格式不正确、UB928将自动自动锁定、对吗?

    期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、wenhung、

    UB928锁定指示取决于链路错误、而不是相对于 LVDS 格式。 您可以测量 UB928的 LOCK 引脚以检查其是否保持高电平状态、如果是、UB928处于锁定稳定状态。

    2.格式图会影响视频内容。 如果混淆、面板将无法正确显示。

    此致、

    Steven