This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EC-EVM:需要 ONET1130EC-EVM 的 ONET1130EC GUI

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EC-EVM, USB2ANY, ONET1130EC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823108/onet1130ec-evm-need-onet1130ec-gui-for-onet1130ec-evm

器件型号:ONET1130EC-EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYONET1130EC

各位专家、您好!

请与我分享  用于 ONET1130EC-EVM 的 ONET1130EC GUI。 我有一个不带 USB2ANY 的套件、但具有可与 ONET1130EC GUI 配合使用的 USB 软件狗。

没有任何带有软件的 CD。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    请参阅以下链接、其中我们指定了如何访问 ONET1130EC 寄存器:

    http://www.ti.com/lit/ug/snlu245/snlu245.pdf

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我有一个非常不同的 ONET1130EC EVM、在 sllu256中进行了说明:

    IM 我的案例 EVM 具有 USB 软件狗连接器(与 USB2ANY 连接器不同)。

    如果您看 一下 sllu256、 第7页介绍了 ONET1130EC EVM GUI 软件。

    你可以和我分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    我们现在有一个适用于 ONET1130EC 器件的新 EVM。 此新款 EVM 使用 USB2ANY 盒(与您拥有的 USB 软件狗不同)。接下来、不支持具有 USB 软件狗的旧 EVM。

    要获取您所需的 GUI、请联系 TI 销售办事处并要求他们与我联系。 我必须发送该软件、因为文件大小很大。

    还有几个其他选项:

    1)。 使用 USB2ANY 盒的 SDA、SCL 和 GND、并连接到 ONET1130EC EVM。 在这种情况  下、您可以使用 USB2ANY 软件(如最新的 ONET1130EC EVM 中所述)来控制器件。

    2)。 第二个选项是将 USB2ANY 软件与软件狗一起使用、以控制 ONET1130EC EVM 寄存器设置。

    此致、Nasser