This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:TVP5150AM1的视频输出抖动

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822636/tvp5150am1-video-output-jitter-of-tvp5150am1

器件型号:TVP5150AM1

TVP5150AM1被转换并发送到主控制平台。 视频将会上下抖动。

请问建议的解决方案是什么?

谢谢!

格式:NTSC、PAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    请参阅以下 e2e 帖子。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、TI 不会对此器件提供技术支持? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    对这些器件的支持非常有限。

    我建议您搜索技术文档(数据表、用户指南)。 应用手册):

    您还可以搜索 e2e 以获取类似的问题和答案。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    此问题有许多可能的原因。

    首先、通过读取视频锁定状态位(寄存器88h)来检查是否没有模拟同步问题(视频锁定丢失)。

    位4将指示自上次读取该寄存器(即、该寄存器位在读取时清除)以来、模拟视频是否在任何时刻丢失锁定。 如果该位多次读为"1"、则模拟输入视频源存在问题。

    接下来需要注意的是、TVP5150AM1不包含任何存储器、因此无法直接导致输出视频上跳/下跳。 更有可能发生的情况是、您的 Beck 终端处理器未正确同步到 TVP 输出同步。

    首先要检查的是、您的设计符合后端处理器的设置/保持要求。 您可以使用示波器进行检查、在一个示波器通道上 SCLK 信号的上升沿触发、然后依次检查每个执行数据位和启用持久性的情况、以检查输出眼图。 由此、您应该能够检查时序是否满足目标后端处理器的输入要求。 (即检查设置/保持时间)。

    此致、

    Steve