This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:TLK110与 C6748无链路

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819806/tlk110-tlk110-no-link-with-c6748

器件型号:TLK110

您好!

我 为 以太网接口设计了 C6748侧面 TLK110组合。 我使用了 MII 模式。

在我加电,加载程序后、 RJ45的3个 LED 指示灯可以亮起、  而 LED 指示灯-动作指示灯略有亮起、但实际上应该闪烁

芯片不能自动协商和连接成功、  但 TLK110的寄存器可以读:

BMCR:3100  BMSR:7849  PHYSTS:0000  PHYCR:8021

然后、我检查了芯片电平、发现引脚18、23、37电平仅为1.5V。 我认为这是问题所在。

我已连接它们、并 根据数据表连接了正确的电容器。

那么、我应该如何处理它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照此应用手册了解设计和布局指南 http://www.ti.com/lit/an/slva531a/slva531a.pdf

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 我将继续并关闭该线程。

    如果您需要进一步的支持、请打开一个新的主题。

    此致、

    Hung Nguyen