This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:成组电源开关何时有用?

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823027/tusb8041-q1-when-ganged-power-switch-is-useful

器件型号:TUSB8041-Q1

您能告诉我、在什么用例中、成组电源开关控制很有用吗? 请告诉我它的优点/缺点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当所有 Vbus 电源路径应同时打开或关闭时、成组电源开关功能很有用(这只有当 USB 集线器配置为启用电源开关时才会实现)。 例如、如果应用由电池供电、并且系统/USB 主机希望进入低功耗模式并同时禁用所有 USB 端口的电源/充电、这将非常有用。 这也适用于过流情况、在这种情况下、同时处理所有端口的过流情况。 此功能是可选功能、USB 规范不要求此功能。 如果执行此操作、应注意确保在正确的条件下移除 Vbus。 这是否能回答您的问题?