This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:屏蔽连接正确

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LX1622, DS92LX1621, LX16EVK01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822762/ds92lx1621-properly-shield-connection

器件型号:DS92LX1621
主题中讨论的其他器件:DS92LX1622LX16EVK01

大家好、

我们正在设计一种设备、其中我们计划使用 ser/Des 对 DS92LX1621/DS92LX1622在两个电路板之间移动数据。

电路板之间的距离为0.5 m、我们担心 EMI 抗扰度。

我们计划使用类似 LX16EVK01套件中的 USB 连接器、但我们对该原理图中使用的屏蔽连接有疑问。

在该设计中、像在标准 USB 应用中一样、将屏蔽层与 VSS 导轨放在一起。

这是必去的吗?

由于我们的噪声环境、这可能会导致链路 TX 侧和 Rx 侧之间屏蔽层上的接地电流。

屏蔽层和电路板 VSS 之间使用1nf 2kV 电容器的以太网方式连接可能是合适的?

提前感谢

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    这应该是可以接受的、但我还建议将一个值非常大的电阻器与电容器并联接以接地、以确保屏蔽层不会在离接地电位太远的位置浮动。  

    此致、

    Casey