This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320EVM:USB-C OTG +充电 PCB 设计

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320EVM, CSD17313Q2, TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820594/tusb320evm-usb-c-otg-charging-pcb-design

器件型号:TUSB320EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB320CSD17313Q2TPS25910

大家好、

我们希望构建一个用于将 OTG 设备连接到 Samsung Galaxy / Note 系列(注9及以上、Galaxy S9及以上版本)的分接板。 要求如下:

  1. 使用连接时提供的默认充电器为 Samsung 电话充电(最好使用 Samsung Adaptive Fast Charging)
  2. 未连接充电器时、通过电话为 OTG 器件供电


为了将其写入一行、我们基本上构建了一个具有(快速)充电功能的 OTG 板。

基于我们有限的研究、我们认为最好的方法是在 GPIO 模式下使用为 DRP 配置的 TUSB320。

我们对 TUSB320EVM 有如下疑问:

  1. 我是否正确地假设在连接充电器时、器件将在未连接充电器时以 DFP 和 UFP 模式工作?
  2. CSD17313Q2 (Q1)的应用是什么? 当触发栅极时、电压是否会从 muABVBUS_OUT 变为 TypeC_VBUS、而当栅极闭合时、电压是否会从 muABVBUS_OUT 变为 TypeC_VBUS?
  3. 这是否是最佳的前进方式?是否有更简单的实现方法?

《TUSB320EVM 用户指南》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 TUSB320、您可以创建一个具有 Type-C 端口的 USB-C 端口、该端口指示可以为接收设备(Samsung Phone)提供一个特定的电流电平。 借助 TUSB320、您可以在 GPIO 模式下提供默认充电电流(500mA/900mA)、1.5A 或3.0A。 当您说 OTG 时、您特别需要什么功能? 您是否将数据与此器件配合使用、还是仅用作充电器件? 您的器件将具有正确的 Type-C 端口?

    1.处于 DRP 模式时、TUSB320将根据连接时 CC 线路上存在的电压电平来配置自身。 当没有任何连接到 CC 线路时、TUSB320处于未连接状态。  

    2. CSD17313Q2被用作一个从 muABVBUS_OUT 到 TypeC_VBUS 的额外开关并在一个方向上限制电流。 由于 Vbus 也可以来自 Type-C 连接器、  因此在 TPS25910被禁用时、CSD17313Q2被用来限制从 TYP_VBUS 到 muABVBUS_OUT 的电流。

    3. CC 控制器是最简单的解决方案,可通过 Type-C 端口提供高于 USB 默认设置的充电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。