This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:提高1GbE MDI 驱动能力

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410, TS3L500AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821994/ds100df410-increase-the-1gbe-mdi-driving-ability

器件型号:DS100DF410
主题中讨论的其他器件: TS3L500AE

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们想知道是否要提高1GbE MDI 的驱动能力、是否可以使用 DS100DF410SQE?

如果没有其他解决方案可以共享?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、这里有更新吗?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅编程指南。  www.ti.com/.../snla323.pdf

    第20页第3.26节具有用于原始模式的编程部分。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    那么、让我再次确认 一下、DS100DF410可以提高1GbE MDI 的驱动能力、对吧?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS100DF410可提高整体 MDI 接口的性能。  可通过使用 Rx 均衡来实现。  这种均衡针对10Gbps 信号进行了优化、但仍将为低速1 GbE 信号带来一些好处。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    实际上、MDI 信号是双向的、类似于 USB D+/D-、但410看起来是单向的。

    那么、如果我们要使用410、我们如何进行连接。

    顺便说一下、我们的 phy 是使用英特尔 I210、实际上我们与英特尔成员讨论过、他们建议添加 TI LAN mux TS3L500AE。

    但我们在 TS3L500AE 上看不到任何缓冲器或转接驱动器功能、您能帮您检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、您回答正确-由于双向信号、MDI 接口无法支持重定时器或转接驱动器功能。  我们通常会发现用于 SGMII 接口的中继器。

    我目前没有看到用于此 MDI 应用的解决方案。  TS3L500AE 是无源多路复用器/开关、不会提供任何均衡或通道扩展优势。

    此致、

    Lee