您好!
在数据表的9.2.1.2章节中、可以使用100k Ω LED 并联电阻器来最大程度地减小 ICC。
查看图18、可以看到、对于 Vi=Vcc-0.6V、在35C 和 Vcc=3.3V 时、附加的 ICC 大约为5.5uA
当 LED 亮起33uA 时、添加100kohm 会产生额外的电流。 当 Vi =3.3V-1.2V=大约12uA 时、补救措施看起来比我们可以预期的电流差。
将此修复解释为仅在 LED 大部分时间处于关闭状态时有效是否正确?
当 Vi =Vcc-1.2V 且在35C、Vcc=3.3V 时为大约12uA 时、我对额外电流的估计是否正确?
第二个修复方法是从更高的电压驱动 LED、示例显示了5V LED VCC 和3.3V VCC。 在这种情况下,如果两个电压都没有同时上电,TCA9539可以从5V 反向驱动到3.3V 稳定,这种情况下,该器件是否正常?
此致
Sebastian