This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:PCA9555和 PCA9548A 之间的区别是什么?#39

Guru**** 2931070 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555, PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822631/pca9555-what-s-the-difference-between-pca9555-and-pca9548a

器件型号:PCA9555
主题中讨论的其他器件: PCA9548A

大家好、PCA9555和 PCA9548A 之间有什么区别?

我无法从 TI.com 找到 PCA9548A 的数据表。 PCA9548A 是否涵盖了 PCA9555的所有规格并将其替换?

如有必要、您也可以通过电子邮件联系我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    您是否可能发布了错误的器件型号? PCA9555是 IO 扩展器、PCA9548A 是开关。 它们是完全不同的器件。 它们不会是引脚对引脚的替代产品、因为它们执行不同的任务/解决不同的问题。

    -Bobby