This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:有关 TIDA-01401的一些问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01401, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822722/thvd1550-some-problems-about-tida-01401

器件型号:THVD1550
主题中讨论的其他器件:TIDA-01401

大家好、

我的客户在 TIDA-01401方面存在一些问题、如下所示。

关于第7页中的描述。

(1 )使用470pF 的 R42//R43作为低通滤波器来提高抗扰度?

(2)使用具有220pF 的 R42+R43作为低通滤波器来提高抗扰度?

(3)两个(1)+(2)都已使用、或者只使用其中一个就足够了?

(4)为什么在这种情况下使用220pF 和470pF、如何计算、由截止频率决定? R42/43为59 Ω、用于端子阻抗匹配?

关于图23和图25的 EFT 测试结果。

使用相同的收发器后、图25的结果似乎更糟。 这是否意味着我们的 TIDA 板比未知编码器更糟糕? 如何理解?

如果客户希望提高 EFT 性能、可以使用什么方法?

谢谢。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    关于 常见噪声滤波器的实现、您可以使用其中一个电路来添加电容器。 无论采用哪种方法、都建议使用端接电阻器 R42/R43 (以匹配电缆阻抗)。 R38和 R46是失效防护偏置。 您可以在此处找到相关的应用手册。

    www.ti.com/.../slyt514.pdf

    通用噪声滤波器的工作方式与从 Vcc 到 GND 的去耦电容器类似。 电容器尝试保持直流共模电压。  您可以在本文中找到一些讨论。

    can-newsletter.org/.../c190a7e99e71c41e1bf4692d5da58cd1.pdf

    由于我对未知编码器没有太多的信息、因此很难将影响 EFT 性能的因素固定在引脚上。 测试的主要目的是比较  同一系统中的 THVD1550和竞争对手的器件。 通常、如果客户希望获得良好的 EFT 性能、则 TX 应使用 THVD1550等在设计中针对 EFT 进行了优化的器件。 RX 不太重要、但 也需要稳健。  电源设计和总线滤波器也会在这里产生影响。

    此致、

    Hao