This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:在链路上添加了 ESD 保护

Guru**** 1486215 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS1400, TPD1E01B04, TPD1E05U06-Q1, ESD122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818570/ds90ub954-q1-add-esd-protection-on-the-link

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:TVS1400TPD1E01B04TPD1E05U06-Q1ESD122

尊敬的*:

我们需要在 FPDLINK III 上添加 ESD 保护 请确认正确的保护位置吗?

1)

a)将功率 ESD 二极管放在铁氧体磁珠和电感器后面、以便电容不会影响正向通道速度?

B) TVS1400的选择是否优于 PTVS12VS1UR,为什么?

2)

a)将信号 ESD 二极管放置在交流电容和 RIN+引脚之间?

b)  我们是否还需要在交流电容和 RIN-引脚之间的 RIN-上使用 ESD 二极管

C)我更好地选择 TPD1E05U06-Q1或 TPD1E01B04、或者可能是2通道 ESD122?

3)

关于交流电容器:

a)如果选择0603封装而不是0402或0201、对信号完整性有很大影响吗? (在 DS 0402建议的50V 中)

b)是否最好选择额定值更高的电容器、例如。 关于 ESD 保护的问题?

此致、

David。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.还可以。

    我们建议将 ESD 二极管放置在靠近连接器的位置、而不是放置在交流电容和 Rin 引脚之间。

    3.  

    0603封装应该正常。 在954数据表中、我们在第10.1节第3段中讨论了这一点。

    额定电压为100V 的电容器不会受伤;但是、如果您将 ESD 二极管靠近连接器放置、则在达到交流电容器之前应已对电压进行钳位。  

    请告诉我这是否能解决您的一些问题。 为了比较 ESD 二极管、我必须将问题报告给不同的团队。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charley:

    1) 1) 1)请您评论这里适合哪种类型的二极管?

    2) 2) A)请告诉您建议在交流电容和连接器之间放置哪种二极管类型/器件型号?

    b)在该主题中"https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/755867?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ds90ub954%252520esd"

    建议使用 TPDxE05U06-Q1、但该二极管的工作电压为5V、而在我们的 FPD Link 上、我们的工作电压为12V

    3) 3) 如果 TPDxE05U06-Q1放置在交流电容和 Rin 引脚之间、是否会产生任何正或负影响?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TVS1400无法用于 FPD 链接、因为它具有压摆率限制。 但是、如果这仅用于电源、则可以使用它、并且产品文件夹的技术文档选项卡中概述了平缓钳位器件的优势。

    ESD122可以正常工作、并且采用非常小的封装以节省空间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    1)

    那么、您建议在 RIN+和 RIN-引脚上使用 ESD122?

    二极管必须放置在 Rin 引脚和交流电容器之间、而不是放置在连接器和交流电容器之间是否正确?

    2) 2)当 FPDLink 的 PoC 电压为12V 时、是否有一个二极管 ESD 二极管可以放置在输入连接器和交流电容器之间?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    ESD122必须位于交流电容器之后、因为工作电压为3.6V

    这取决于连接器侧将看到的内容。 您是否也只是保护免受 ESD 或浪涌的影响?

    信号速度也是多少? ESD 二极管的电容必须足够低才能支持它。 通常、我听说 FPDlink III 速度为~3GHz、这意味着我们没有可用于保护它的12V ESD 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    我们希望防止 IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4以及可能的 IEC 61000-4-5

    从 FPDLink 可以看到、如果我错了、数据速率为4.16Gbps、频率为2.1GHz。 我们使用12V 电压通过电缆获得较低的电流。

    问题是在 交流电容器之后放置 EST 二极管 ESD122或 TPDxE05U06-Q1是否合理?

    我知道、这个 ESD122在连接器和交流电容器之间不是 god、因为它在12V 电压下不能工作、而且 TVS1400在连接器和交流电容器之间不是很好、因为它不是为高速而设计的。  

    因此、我们可以看到两种保护端口的方法:

    a) 有一个高速 ESD 二极管、该二极管与12V 电压配合使用、可将其置于连接器和交流电容器之间

    b)将慢速 ESD 二极管放在铁氧体磁珠后面、该磁珠将覆盖12V 的电源、并在交流电容器后面放置一个高速 ESD 二极管、用于保护 RIN+(我们不知道是否需要保护 RIN-)

    所以问题是,连接器和交流电容器之间是否有一个 ESD 二极管,如果没有,实施解决方案 b)是否合理?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、连接器和交流电容器之间没有可保护的 ESD 器件。

    您可以这样做、我们的 TVS 二极管(如 TVS1400)可保护直流电源、然后在电容器后面放置小型 ESD 二极管。