This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:两个 USB 2.0通道

Guru**** 2537070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821903/tpd4e05u06-two-usb-2-0-channels

器件型号:TPD4E05U06

您好、香榭丽舍

 对于 两个独立的 USB 2.0 480Mbps 通道、您是否看到使用 TPD4E05U06时出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这样做没有问题。 该器件将按预期对两者进行保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答!

    您是否期望一个外壳(TPD4E05U06)内的两个不同 USB 通道之间存在串扰?

    此致

    Simon Fischler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们为该器件提供了 S 参数、该参数将为您提供器件通道间的串扰。 它仅显示两个通道之间的串扰、但每个通道的串扰都是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    如何获取串扰的 S 参数?

    此致、

    Simon Fischler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它位于产品页面的"设计和开发"选项卡下