This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:电源序列

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822230/sn75dp130-power-sequence

器件型号:SN75DP130

你(们)好

我读出:"必须先断言 Vddd、并在 μs Vcc 之前稳定10 μ s 以上。" 数据表中的值。

但是、我们的原型系统是 Vcc 在 Vddd 稳定之前首先稳定的。 (复位序列正常。)

没关系吗? 如果出现故障、器件将会发生什么情况?  

谢谢

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川艾-圣

    只要复位被置为有效、Vdd-Vcc 时序就没有问题。 在 Vcc 和 Vdd 都稳定后、复位应该至少被置为有效。
    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 David

    非常感谢。

    我有一个相关的问题。

    数据表中建议的斜坡时间小于10ms。

    但是、我们原型系统的 Vdd 斜坡时间大约为38ms。 (请参阅随附的.png;蓝色波形为 Vdd、绿色波形为 RSTN)

    没关系吗?  

    我认为这是可以的,因为在 Vdd 和 Vcc 稳定之后,RSTN 将会一度处于低电平..... (要激活 SN75、RSTN 将在连接的.png 波形之后控制为高电平。)

    谢谢

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川艾-圣

    这是正常的、请确保在 RSTN 再次变为高电平之前没有操作。

    谢谢

    David