This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA967A 是否支持并行模式

Guru**** 2932940 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822744/tca9617a-whether-tca967a-supports-parallel-mode

器件型号:TCA9617A

大家好、团队、

有一个系统需要两个主机和一个从机、那么我们是否可以将2个 TCA9617A 的 B 侧绑定在一起以支持并行模式?

请提前参阅此设计的原理图、谢谢。

Antonye2e.ti.com/.../3386.11.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    不能、这些器件的 B 侧不能相互连接。  B 侧的 VOL 设置为高于其 VIL、以便缓冲器在传播低位时不会锁定。  有关此技术(通常称为静态电压偏移)的更多信息、您可能需要参阅以下应用手册和视频:

    http://www.ti.com/lit/an/scpa054/scpa054.pdf

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-i2c-buffers-overview

    在您的情况下、是否有任何原因您不想连接设备以使"A"侧共享?  数据表的图12中显示了这方面的一个示例。  此图显示了"A"侧的主器件和"B"侧的从器件、但这只是一个示例-可以在"B"侧连接 I2C 主器件。

    此致、
    最大