This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC176:内部上拉电阻器

Guru**** 2923510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822848/sn65lbc176-internal-pull-up-resistor

器件型号:SN65LBC176

大家好、

我的客户询问、如果需要、内部上拉电阻器是否能够替代外部上拉电阻器?

该内部上拉电阻器的值是多少?

感谢您的支持。

BR
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    可以将逻辑引脚保持断开状态。 内部上拉电阻器可以将逻辑高电平设置为高电平。 内部电阻器约为10kOhm。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao