This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501:TLK2501能否以150MHz 运行?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822681/tlk2501-can-the-tlk2501-operate-at-150mhz

器件型号:TLK2501

您好!

我对 TLK2501的 GTX_CLK 有疑问。

数据表描述了 GTX_CLK 从75MHz 到125MHz 的频率范围。

但是、我想知道是否可以在150MHz 下操作 GTX_CLK 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、如果使用超出规格的时钟频率、我们无法保证器件正常工作。

    谢谢

    David