This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:如果 tusb522p 可以放置在中间的25.6英寸电缆中以通过 USB3.0合规性测试?

Guru**** 2927530 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822293/tusb522p-if-tusb522p-ok-to-place-in-the-middle-25-6-inch-cable-to-pass-usb3-0-compliance-test

器件型号:TUSB522P

大家好、

如果将 TI TUSB522P 置于25.6英寸电缆中间,它是否能够驱动 USB3.0信号?  

任何 TI 解决方案都可以帮助您?  

此致、

杨菊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菊花链

    电缆的总插入损耗是多少?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人、 已要求 ODM 的 Jeffery 通过单独的邮件向我发送电缆规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       我已将客户电缆规格发送给您的电子邮件。如果您需要其他任何电缆规格、请告诉我。 SJ  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SJ

    请参阅我的直接电子邮件回复。

    谢谢

    David