请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD4E001-Q1 主题中讨论的其他器件: TPD2E001-Q1
尊敬的 TI 团队:
我们计划在我们的航天应用(低轨道卫星)设计中使用 TPD4E001-Q1器件。 在太空中、辐射可能会在电子元件中产生闩锁(单粒子闩锁)。 但是、如果某个组件因设计/技术而无锁存、则显然不会发生这种情况。
- TPD4E001-Q1是基于单个二极管(仅 PN 结),还是基于 CMOS 技术产生的芯片? 实际上、如果组件基于单二极管(PN 结不带大容量、也不能正常闭锁)、则无法实现闩锁。
-如果组件基于 CMOS 技术,则设计为无闩锁(SOI 技术,深井),还是无?
我对 TPD2E001-Q1组件也有同样的问题。
感谢你的帮助、
此致、
Tom